Mit dem Pragma {attribute 'parameterstringof'} kann der Instanzname eines angegebenen Übergabeparameters für die referenzierte Visualisierung
verfügbar gemacht werden. Eine Schnittstellenvariable (Typ: STRING) enthält den Instanznamen des angegebenen Übergabeparameters. Die Schnittstellenvariable
ist innerhalb der referenzierten Visualisierung sichtbar und kann z.B. in einer Textausgabe
verwendet werden.
Syntax:
{attribute 'parameterstringof' := ' <variable> '}
Beispiel: Deklaration einer Schnittstelle
VAR_INPUT
{attribute 'parameterstringof' := 'iftDut_A'}
sItfNameDut_A: STRING;
END_VAR
VAR_IN_OUT
iftDut_A : DUT_A;
END_VAR