Symbol:
Kategorie: „Besondere Kontrollen“
Das Element zeigt die Kurve der Variablenwerte als Trenddiagramm an. Das Trenddiagramm eignet sich zur Darstellung eines langfristigen Datenverlaufs, da die Daten aus einer Trendaufzeichnung und damit aus einer Datenbank ausgelesen werden. Darüber hinaus können Sie das Element „Trend“ zusammen mit den Bedienelementen „Date Range Picker“, „Legend“ und „Time Range Picker“ ausführen, so dass der Benutzer bequem im Diagramm navigieren kann.
Sie können die aufgezeichnete Trendkurve zur Laufzeit programmatisch löschen. Die Aufzeichnung beginnt wieder ab dem Zeitpunkt des Löschens.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Programmierung einer Trendvisualisierung “
Das Visualisierungselement „Trend“ kann nicht in eine Visualisierung im POE-Pool eingefügt werden.
-
Eigenschaften der Elemente