Einführung
Symbol:
Kategorie: „Grundlegend“
Die Elemente „Polygon“, „Polylinie“ und „Bézier-Kurve“ sind vom gleichen Typ. Sie können in einen anderen Typ umgewandelt werden, indem die Eigenschaft „Elementtyp“ geändert wird.
Elemente können in den Editor gezogen werden. Das Element wird dann mit fünf Punkten gezeichnet: [0] bis [4].
Weitere Positionen werden wie folgt hinzugefügt: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Eckpunkt; der Mauszeiger ändert seine Form. Wenn Sie nun [Strg] gedrückt halten und mit der linken Maustaste klicken, wird ein weiterer Punkt erstellt. Sie können einen Punkt löschen, indem Sie [Shift]+[Ctrl] gedrückt halten und auf den ausgewählten Punkt klicken.
Alternativ können Sie das Element im Werkzeugkastenbereich auswählen und im Editor mehrfach klicken. Gleichzeitig wird eine Verbindungslinie von einem Punkt zum anderen gezogen. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie auf das Element doppelklicken oder es einmal mit der rechten Maustaste anklicken.
-
Eigenschaften der Elemente