Die Registerkarte enthält die Masterparameter, die in der Gerätebeschreibungsdatei definiert sind.
Wenn im Dialog „Master“ der „Autokonfigurationsmodus“ ausgewählt ist, werden hier die Parameter automatisch nach den Vorgaben aus der Gerätebeschreibungsdatei und der Netzwerktopologie eingestellt. Im generischen Editor sollte nichts geändert werden, da hier eine ungültige Konfiguration eingestellt werden kann.
„Wert“ |
Bearbeitbar: Eine Änderung ist nur wirksam, wenn der Autokonfigurationsmodus deaktiviert ist. Ob die Änderung wirksam wird oder nicht, hängt vom jeweiligen Parameter ab. |
-
Siehe auch: ⮫ Autokonfigurationsmodus