配置和编程
Automation Builder 软件对所有 AC500 控制系统(处理器模块)进行配置和编程。
特点
-
符合 IEC 61131-3 标准的标准化编程、五种编程语言(结构化文本 (ST)、功能块图 (FBD)、指令表 (IL)、梯形图 (LD)、顺序功能图 (SFC))、连续功能图 (CFC)、用于程序测试的调试功能
-
在线诊断
-
程序测试的调试功能单步、单周期、断点
-
离线模拟 - 在未连接 PLC 的情况下模拟命令
-
采样跟踪 - 过程变量的时序图
-
配方管理和监控清单
-
可视化
-
通信接口模块的配置(适用于PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT,CANopen,Ethernet,Modbus)
-
编程--串行或通过Ethernet 网络
-
综合库
-
设备、信号、应用程序、可视化等的导出和导入接口。
-
多用户支持和项目比较
-
项目脚本

离线模拟
可以在不连接 PLC 的情况下模拟 IEC 61131-3 命令,包括相关故障。程序测试完成后,可将应用程序下载到控制系统中。
采样痕迹
过程变量的时序图,以及将数据存储在带事件触发器的循环缓冲器中。
配方管理和监控清单
显示所选变量的值。可为变量分配预设值,然后将其一次性下载到控制系统中("写入配方")。控制系统的实际值也可以预先分配读入监视和配方管理器,并存储在内存中("读取配方")。这些功能还有助于设置和输入控制参数。
可视化
包括颜色变化、移动元素、位图、文本显示、允许输入设定值和显示从 PLC 读取的过程变量、动态条形图、警报和事件管理、功能键和 ActiveX 元素。
编程
处理器模块的Ethernet 接口用于连接工程软件,以进行编程、调试和诊断。
工程界面
提供从编程系统到外部项目数据库的访问,其中管理着一个或多个自动化项目的程序源代码。也可选择使用版本控制系统,以确保多个不同用户和项目的程序代码数据保持一致。