简单网络管理协议(SNMP)
SNMP 是一种网络协议,用于从中央站监控路由器、服务器、交换机、打印机和计算机等。协议控制设备与监控站之间的通信。
SNMP 服务 SL 库
使用 SNMP 服务 SL 库,通过 SNMP 协议读取设备信息。该库提供发送和接收 SNMP 信息的功能块,是软件包 "IIoT Libraries SL "的一部分。
在集成库文档(在库管理器内)中,您可以找到有关相应库以及所含功能块的功能和应用领域的更多信息。
应用实例
⮫ 应用示例 描述了AC500 PLC 作为 SNMP 代理和 SNMP 管理器时的 SNMP 通信情况。在这种情况下,SNMP 协议用于网络监控。PLC 可以接收 SNMP 请求,并作为代理对其做出响应。作为管理器,它可以从任何支持 SNMP 的网络设备中查询所管理的信息。