通过集成“Mail Service SL” 库,为使用 PLC 发送邮件创造了先决条件。在对用户需求进行适当编程并在外围提供适当的硬件和软件(路由器、邮件程序)后,即可提供此项服务。
邮件服务 SL 库
该库可以发送、接收和删除电子邮件。发送邮件需要 SMTP 服务器,接收和删除邮件需要 POP3 服务器和邮件账户。一封电子邮件可以发送给多个收件人,包括复本和盲本。此外,如果超时时间根据网速进行了调整,任何类型的文件都可以附加到最大 20 MB 的大小。如果用户指定了文件夹,则收到的电子邮件附件将存储在该文件夹中。POP3 服务器必须支持唯一 ID,以防删除电子邮件。
简单邮件传输协议(SMTP)
SMTP 是一种在网络或互联网上交换数据(电子邮件)的通信协议。SMTP 主要用于发送和转发电子邮件。其他专门协议(POP3/IMAP)用于获取电子邮件。
简单邮件传输协议安全 (SMTPS)
SMTPS 是对 SMTProtocol 的进一步独立开发,通过附加加密协议(SSL/TSL)对电子邮件合作伙伴的通信进行验证。这发生在信息发送之前。
应用实例
如何通过 SMTP 协议发送电子邮件,以及如何为此创建技术要求,详见⮫ 应用示例 。