符号:
;键盘快捷键:[Alt]+[F6] 。
功能 :该命令将打开或关闭可视化编辑器上方的“Interface Editor” 标签。
请致电 :菜单栏:“可视化 界面编辑器” 也可点击可视化编辑器顶部的向下小箭头
界面编辑器 "选项卡
标志 
该选项卡包含一个用于声明界面变量的编辑器。该编辑器的行为类似于功能块的声明编辑器,但接口变量不会被初始化。
语法
<scope>
( {attribute '<attribute name>' ( := '<expression>' )? } )?
<identifier> : <data type>;
END_VAR
<scope> : VAR_INPUT | VAR_OUTPUT | VAR_IN_OUT
// (...)? : Optional
示例
界面编辑器中的声明
VAR_INPUT
{attribute 'parameterstringof'}
sIdentifier : STRING; // String for instance name
iCounter : INT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
fbController: FB_Controller;
END_VAR
瞄准镜
可视化界面或对话框的可能范围
|
|
请注意:对于对话框,只有在关闭对话框时才会写回数据。 提示我们强烈建议您使用此作用域,以便可以返回值。此外,无需复制数据。 |
|
Pragma |
传输数据对象指针时 与 请注意:只有在可视化实现Dialog 时才使用此范围。 |
|
|
传输只能读取的数据时 请注意:
|
|
Pragma |
传输属性中指定的传输参数实例名的变量(数据类型 |