对象:EtherCAT 模块
在此选项卡上定义了当前模块的 SDO(服务数据对象)或 IDN(在系统启动时向设备传输指定参数)。
EtherCAT XML 描述文件或在 XML 文件中引用的 EDS 文件中描述了包含所需数据对象的对象目录。
要求:设备支持CAN overEtherCAT 或Servodrive over EtherCAT
某些模块有自己的启动参数,这些参数显示在选项卡上。可以在这里修改参数。同样,参数也会显示在从属设备中,但会被屏蔽。
SDO 或 IDN 列表 SDO 表中的顺序(从上到下)规定了向模块传输 SDO 的顺序。 |
|
“Line” |
行号 |
“Idn” |
|
“比特长度” |
SDO 的位长 |
“出错时终止” |
|
“出错时跳转到该行” |
|
“下一行” |
|
“评论” |
意见输入框 |
“向上移动” |
将选定的行向上移动一行 |
“向下移动” |
将选定的行向下移动一行 |
“添加” |
打开“从对象目录中选择项目” 对话框。在此对话框中,您可以在将 SDO 添加到配置之前更改 SDO 的参数。 通过指定新的索引/子索引条目,可以将 EDS 文件中尚未描述的新对象添加到 SDO 中。如果只有不完整的对象目录或根本不存在对象目录,这一点就很有用。 |
“删除” |
删除选中的条目。 |
“Modify” |
打开“Select Item from Object Directory” 对话框,用于更改表中所选 SDO 或 IDN 的参数 |
通过 EtherCAT 实现伺服驱动
XML 文件中定义的可用对象目录条目列表。 |
|
“Idn” |
|
列“基本值” |
IDN 的基值。 可编辑(双击打开) |
输入字段 |
|
“IDN” |
|
“PSet” |
通过指定新的“PSeT”/“偏移” 条目,可将 XML 文件中尚未描述的新对象添加到 IDN 中。如果只有不完整的对象目录或根本不存在对象目录,这一点就很有用。 |
“Offset” |
通过指定新的 PSet/Offset-条目,可将 XML 文件中尚未描述的新对象添加到 IDN 中。如果只有不完整的对象目录或根本不存在对象目录,这一点就很有用。 |
“比特长度” |
用于选择比特长度的列表框 |
“Value” |
用于选择数值的列表框 |
“Channel” |
如果对象有多个子对象,则会自动显示该列表框。 |
“作为清单” |
参数以列表形式加载。前四个字节表示长度。
|
“通过 EtherCAT 的 CAN ”
EDS 文件中定义的可用对象目录条目列表。 |
|
列“标志” |
显示访问标志:RW(读/写)、RO(只读)、WO(只写) |
列“基本值” |
可编辑(双击打开) |
输入字段 |
|
“名称” |
用于显示和更改名称的输入框 |
“索引:16#” |
通过指定新的索引/子索引条目,可以将 EDS 文件中尚未描述的新对象添加到 SDO 中。 |
“分指数:16#” |
|
“比特长度” |
对象的取值范围 |
“Value” |
每个值最多一个字节(0-255)。也可以是 IEC 语法中的十六进制(例如 16#ad)。 如果启用“Byte array” 选项,则必须以逗号分隔的列表形式指定值(例如,1,2,3,4)。 |
“完全访问” |
一次访问即可写入整个对象,同时设置所有子索引。由于无需逐个传输每个子索引,因此传输所需的时间得以缩短。 |
“字节数组” |
|