对象:EtherCAT 主站
该选项卡用于配置EtherCAT Master 的基本设置。基本设置由设备描述文件预设。
配置参数的设置




注意

默认情况下选择自动配置模式(“Autoconfig master/slaves” 选项),该模式适用于标准应用。如果未选择该模式,则必须手动完成主站和从站的所有配置设置。要做到这一点,需要专业知识。要配置从站到从站的通信,必须关闭自动配置模式选项。
“自动配置主站/从站” |
即使选择了主站的这一选项,也可以为每个从站明确启用专家模式,以便对自动生成的过程数据配置进行手动编辑。 |
“目标地址(MAC)” |
EtherCAT 网络中接收报文的设备的 MAC 地址。 选项
|
“源地址(MAC)” |
控制器的 MAC 地址(目标系统)或网络名称(适配器或 PLC 的名称(目标系统) |
“网络名称 ” |
网络名称或 MAC,取决于选择了以下哪个选项: |
“通过 MAC 选择网络” |
|
“按名称选择网络” |
|
“扫描” |
扫描网络,查找当前可用的目标设备的 MAC ID 或名称。 |
只有选择“冗余” 选项时,才会显示这些设置。此处根据“EtherCAT NIC 设置” 的说明定义附加设备的参数。 |
“循环时间 (µs)” |
总线上发送新数据报文的时间跨度。当从站启用“Distributed Clock” 功能时,此处指定的主站周期时间将传输到从站时钟。因此,可以实现数据交换的精确同步。当空间分布的流程需要同时行动时,这一点尤为重要。同时动作的一个例子是多个轴必须同时执行协调运动的应用。通过这种方法可以实现非常精确的全网时基,其抖动大大低于 1 微秒。 |
“同步偏移” |
参数用于设置EtherCAT 从站的直流时基与 PLC 周期启动之间的延迟时间。默认值为 20%。所有带直流电的从机都会同时激活该时间。20% 的偏移量意味着 EtherCAT 从站中的定时器中断发生在下一个 IEC 周期的 20% 之前。 这意味着
如果相应从站的 DC 已激活,则默认设置来自相应的 ESI 文件。设备制造商可在此处以同步 0 和同步 1 定时器中断的移位时间形式定义额外的偏移量。从属设备启用专家设置后,可以手动更改这些时间。移位时间作为附加起始时间输入寄存器 0x990。正值表示启动时间较晚,因此同步中断执行时间较晚。 重要事项 必须不惜一切代价防止同步中断发生在 IEC 周期附近,否则一个周期内将没有数据,设备将出现同步错误。为此,必须考虑主站的偏移量和每个从站的单独偏移量。在主站偏移 20% 和从站偏移 0% 的正常设置下,IEC 周期的抖动和系统传输定时的延迟最大可达 +80% 和 -20%。 |
“同步窗口监控” |
|
“同步窗口” |
“同步窗口监控时间” 。当所有从机的同步都在这个时间窗口内时,变量 |
“用 LRW 代替 LWR/LRD” |
|
“每项任务的信息” |
|
“自动重启从属设备” |
|
只有当“Autoconfig master/slaves” 选项停用时,才能编辑这些设置。否则,系统会自动完成,在这里看不到它们。 |
|
“地址中的图像” |
输入数据的第一个从机的第一个逻辑地址 |
“图像输出地址” |
输出数据的第一个从机的第一个逻辑地址 |