标志 
“Trend Recording” 对象始终位于“Trend Recording Manager” 下方,可用于编辑跟踪配置。运行时,CODESYS 将可用配置传输到运行时系统组件CmpTraceMgr 。您可以为一个应用程序配置任意数量的趋势记录。




注意

趋势记录超时
在趋势记录过程中,当从“运行” 过渡到“停止” 时,应用程序任务可能会触发超时,并出现异常。原因可能是 SQLite 数据库的文件操作耗时过长,或者记录的变量过多。这种情况通常发生在性能较弱的目标设备上。
您可以避免发生异常:
-
配置内存需求较少的趋势记录功能,使存储的数据量与目标系统相适应。
-
减少变量数量。
编辑器包括趋势记录配置。树形视图显示趋势配置,并可进行导航。
顶部条目包含趋势名称。选择此条目后,旁边会显示“记录设置” 。连续记录数据的每个变量都有一个条目。选择变量后,旁边会显示“变量设置” 。
|
“添加变量” |
单击链接后,趋势配置中将显示一个新条目,其空白配置位于“变量设置” 组的下方。 |
|
“删除变量” |
所选变量将被删除。要求:选择一个变量。 |
录音设置
数据通过运行时系统组件的功能记录下来,该功能也用于跟踪。此处显示的设置是相同的。此处不需要的选项将被停用。
|
影响触发器的设置将被停用。只有跟踪编辑器的跟踪配置才能配置触发。 |
|
|
“Task” |
记录数据的任务。单击 |
|
“记录条件” |
应用程序记录数据的条件:
指针的内容是不允许的。 请注意:如果未定义任何条件,则自动开始记录。 |
|
“评论” |
评论(例如: |
|
“决议” |
解决应用程序保存时间戳的问题 请注意:如果执行趋势对象的任务的周期时间为 1 毫秒或更短,则应将时间戳的分辨率设为“1 µs” 。 |
|
“趋势存储” |
“Trend Storage” 对话框将打开。 |
|
“高级” |
“高级趋势设置” 对话框将打开。 |
变量设置
|
“可变” |
记录值变量。
有效数据类型为所有标准类型,,但 |
|
“参数” |
记录值的参数 “输入助手”对话框列出“Categories” 标签的“Parameters”类别中的所有有效系统参数。 |
|
|
单击符号可在“变量” 和“参数” 之间切换。 |
|
“记录条件” |
应用程序记录这些“变量数据的条件” :
指针的内容是不允许的。 请注意:如果未定义任何条件,则自动开始记录。 |
|
“附加 y 轴” |
趋势图的 Y 轴显示“变量” 。列表框提供了标准 Y 轴和配置的 Y 轴。 要求:只有当“Trend” 可视化元素在“Edit Display Settings” 对话框中配置了额外的 Y 轴时,此选项才可见。 |
|
“显示变量名” |
要求:如果在“Description” 中键入了任何文本,则可以禁用该选项。 |
|
“说明” |
工具提示文本(例如: 当“显示变量名” 属性被激活时,文本将在括号中补充变量名。例如 如果“说明” 不包含任何文本,则会启用“显示变量名” 。然后,名称不加括号单独出现(例如, 如果为趋势指定了图例,那么趋势变量就会在图例中标注,并像这里配置的趋势一样显示。 |
|
“曲线类型” |
|
|
“图表颜色” |
趋势图中曲线的颜色 |
|
“线路类型” |
要求:“曲线类型” 是“线条” 。 |
|
“填充类型” |
要求:“曲线类型” 是“面积” 。 |
|
“填充颜色” |
要求:“曲线类型” 是“面积” 。 |
|
“透明度” |
值(0 至 255),用于定义所选颜色的透明度 示例 要求:“曲线类型” 是“面积” 。 |
|
“线宽” |
值(像素) 例如 |
|
“线条风格” |
线条显示为实线、虚线、点、虚线-点或虚线-点-点。 |
|
“点类型” |
显示为散点图
提示对于较大尺寸的数据,请选择“None” 。 |
|
“激活最低警告” |
|
|
“临界下限” |
如果变量值低于限值,则在趋势图中用警戒色显示变量。 |
|
“颜色” |
低于限值时的警告色 |
|
“激活最大警告” |
|
|
“临界上限” |
如果变量值超过限值,则在趋势图中用警戒色显示变量。 |
|
“颜色” |
超标警告色 |
打开一个列表框,其中包含项目中的所有可用任务。一般,趋势记录与主程序在同一任务中运行。例如 
:可视化显示运行时趋势图中 IEC 变量的名称。可单独或在
: