功能 :此对话框提供更多用于配置趋势记录的设置。
请致电 :在“TrendRecording” 对象的编辑器中单击“Advanced” 。
|
“在每 n 个周期中测量” |
运行时系统记录数据的频率,取决于已处理任务周期的数量。从下拉列表中选择一个值,或在输入框中输入一个值。 CODESYS 使用任务配置中的设置,根据频率计算时间间隔。因此,只有至少设置了任务周期时间,才能进行计算。结果以正常语法显示在输入框右侧(例如:“1h1m1s1ms” )。 默认值: |
|
“附加运行时缓冲区” |
运行时系统可以记录更多数据的时间间隔长度(例如 如果在运行时系统组件中写入数据时出现延迟,那么数据就有可能因覆盖而丢失。在这种情况下,运行时系统会使用加法缓冲区。 |