对象:“任务配置”
在联机模式下,该选项卡显示任务配置的任务状态,以及周期和周期时间的一些当前测量值。CODESYS 更新数值的时间间隔与监控 PLC 数值的时间间隔相同。
可通过“Reset”上下文菜单命令将显示值重置为0。
|
“Task” |
任务名称(在任务配置中定义) |
|
“现状” |
|
|
“IEC 周期计数” |
自执行 IEC 代码的应用程序启动以来执行的周期数(如果目标系统不支持计数器功能,则为 |
|
“周期计数” |
登录 PLC 后执行的循环次数 至于在应用程序未运行时是否也计算周期,这取决于目标系统。在这些情况下,“周期计数” 可能大于“IEC 周期计数” 。 |
|
“最后周期时间 (µs)” |
上次测量的循环时间 [µs] |
|
“平均周期时间(微秒)” |
所有周期的平均周期时间 [µs] |
|
“最大周期时间(微秒)” |
所有循环的最大测量循环时间 [µs] |
|
“Min.周期时间(微秒)” |
所有循环的最短测量循环时间 [µs] |
|
“抖动(微秒)” |
周期性抖动的当前值[微秒] 请注意:CODESYS 3.5 SP11 至 SP15 显示周期性抖动的峰峰值。在早期版本和 SP16 及更高版本中,会显示周期性抖动的当前值。 |
|
“Min.抖动(微秒)” |
测量到的最小周期抖动[微秒] |
|
“最大抖动(微秒)” |
测量到的最大周期抖动[微秒] |
|
“核心” |
任务当前运行的处理器内核的编号 例如 要求:控制器配备了多核处理器。 如果 CPU 不是多核 CPU,则此处显示值 |