通过流量控制,您可以监控应用程序的处理过程。为 ST、FBD、LD 和 CFC 语言编辑器提供流量控制。
激活流程控制后,CODESYS 会显示变量值以及在相应处理位置和时间进行函数调用和操作的结果。这样,处理当前周期的确切代码行和网络就会用颜色标记出来。与标准监控相比,CODESYS 只提供变量在两个处理周期之间的值。
流量控制功能在编辑器视图当前可见的所有部分都有效。“只要功能处于活动状态,并且编辑器视图中可以看到流控制位置(已处理的代码部分),那么启用流控制的” 就会显示在状态行中。
您可以在声明部分和实现部分写入值。强迫是不可能的。




注意

数值在当前周期结束时写入。




注意

启用流量控制后,应用程序的周期时间会延长。
在通信设置中选择“Confirmed Online Mode” 时,打开流量控制时会出现对话框提示取消操作。
启用流量控制后,就无法使用断点或步进程序。
在不同语言编辑器中显示流量控制
默认情况下,CODESYS 将已处理代码部分的流量控制位置显示为绿色区域。未处理的代码部分显示为白色。
请注意,未处理代码位置的显示值是普通监控值。这是两个任务周期之间的数值。

在网络编辑器中,CODESYS 会在已处理网络的左边缘用条形图标出流量控制颜色。
在 LD 中,CODESYS 显示当前已处理的连接线为绿色,所有其他连接线为灰色。连接的实际值也会显示出来:TRUE 用粗蓝线表示,FALSE 用粗黑线表示,未知值或模拟值用细黑线表示。这些线条的组合显示为虚线。

在 IL 中,每个语句CODESYS 都使用两个字段来显示实际值。一个位于操作符左侧,带有当前累加器值,另一个位于操作数右侧,带有操作数值。