在通用设备编辑器的这个选项卡上,您可以定义CODESYS 与运行应用程序的设备之间的连接。这包括加密通信和签名等安全设置。
如果您更喜欢对话框的经典显示模式,请在“设备编辑器” 类别中的CODESYS “选项” 中进行选择)。
您可以从列表框中选择网关和目标设备。可能的选择取决于“Manage Gateways” 和“Manage Favorite Devices” 对话框中的条目(请参阅“Gateway” 菜单)。
您也可以直接使用 IP 地址指定目标(例如"192.168.101.109")、设备地址(例如:"[056D]")或设备名称(例如:"......"):"MyDevice")。输入设备后,CODESYS 会在网关网络中搜索该设备。
按设备名称搜索的选项需要网络中唯一的设备名称。
网关符号右下角的实心圆圈提供有关连接状态的信息:
-
红色:CODESYS 无法建立连接。
-
绿色连接已建立。
-
黑色连接状态未知。
某些通信协议允许定期检查网关,因此无法显示状态。
单击目标设备的实心圆圈,开始对设备进行网络扫描。只有在网络尚未被扫描的情况下才会起作用。
|
“扫描网络” |
此按钮将打开“Select Device” 对话框。它列出了所有已配置的网关和相关设备。您可以从该列表中选择一个目标设备。如果所选设备的名称是唯一的,则该名称将在连接设置中使用。否则,将使用唯一设备地址。 有关此对话框的详细信息,请参阅下面的经典视图说明。 选项:隐藏不匹配设备,按目标 ID 过滤 :
|
|
“网关 ” |
该菜单包括以下命令:
|
|
“设备” |
该菜单包括以下命令:
|
|
在此对话框中选择新的通讯策略时,运行时系统中的配置将被更改。 |
|
|
“通讯设置” |
|
|
“现行政策” |
显示当前选择的与设备通信的加密策略 |
|
“新政策” |
新加密策略列表框
|
|
“代码签名” |
|
|
“现行政策” |
显示当前在运行时系统中设置的代码签名策略 |
|
“新政策” |
|
|
“设备用户管理” |
|
|
“现行政策” |
显示当前选择的用户管理策略 |
|
“新政策” |
|
|
“允许匿名登录” |
|
|
当输入新设备用户的密码或更改设备用户的现有密码时,编程系统会预先检查此处配置的运行时系统密码策略。 |
|
|
“密码策略已激活” |
“密码设置”
以下密码规则始终适用,即使部分或完全禁用了这些规则:
|
|
“登录锁已激活” |
“登录锁设置”
有关解锁锁定用户的信息,请参阅: ⮫ “加密通信,更改安全设置” |
通讯设置 - 传统模式
在CODESYS 选项中,可以激活对话框的经典模式(“工具 选项” ,"设备编辑器 "类别)。
|
“选择通往控制器的网络路径” |
连接的网关通道。 从视图下部选择通道。 |
|
左侧视图 |
已配置网关通道与本地网络中已连接设备的树形结构: ![]() 注意:CODESYS 将这些条目保存在本地系统中,而不是项目中。 设备条目前有一个设备符号 ( 单击“扫描网络” 刷新列表。 请注意:如果您在本地系统上创建了第一个项目,那么本地网关默认情况下会被列为树中的一个条目。CODESYS 会在系统启动时自动启动该网关。 网关符号右下角的实心圆圈提供有关连接状态的信息:
树形结构中的每个设备条目都由一个符号组成,符号后跟“设备名称”> [“设备地址”]。在视图右侧,您还可以看到“目标 ID” ,“目标名称” ,“目标类型,目标供应商” ,以及“目标版本” 。 |
|
右侧视图 |
视图左侧所选设备网关通道的相关信息。 在左视图中选择网关通道时,会显示以下信息:“设备名称”,“IP 地址”,“端口”,“驱动程序” 在左视图中选择设备时,将显示以下信息(取决于设备):“设备名称”,“设备地址”,“通道数”,“块驱动器”,“序列号”,“加密通信”,“目标供应商”,“目标 ID”,“目标名称”,“目标类型”,“ 目标版本” 。 |
|
“Filter” |
您可以减少显示的与项目中配置的当前设备具有相同“目标 ID” 的设备列表。 |
|
“排序顺序” |
您可以按“Name” 或“Device Address” 的字母顺序或升序对列表进行排序。 |
|
“设置活动路径” |
该命令将选定的通信通道设置为活动状态。双击通道树中的条目也能达到同样的效果。 |
|
“添加网关” |
该命令将打开“Gateway” 对话框,您可以在此定义CODESYS 应添加到当前配置的网关。 |
|
“添加设备” |
该命令将打开“Add Device” 对话框。在这里,您可以手动定义一个设备,将其插入当前在树中选择的网关条目下。请注意“Scan Network” 的功能。 |
|
“扫描网络” |
该命令将开始搜索本地网络中可用的设备。网关的配置树也会相应刷新。 |
|
“按地址扫描设备” |
该命令会搜索网络中具有配置树中给定的唯一地址的设备。CODESYS 显示网关下方具有给定地址的已检测设备。搜索始终适用于所选网关下方或所选条目下方的设备。 |
|
“按名称扫描设备” |
该命令会在网络中搜索与配置树中所给名称相同的设备。CODESYS 会显示网关下方检测到的设备,并给出设备名称及其唯一设备地址。搜索始终适用于所选网关下方或所选条目下方的设备。 |
|
“通过 IP 地址扫描设备” |
CODESYS 会显示网关下方检测到的具有指定地址的设备及其名称。搜索始终适用于所选网关下方或所选条目下方的设备。 |
|
“发送回声服务” |
CODESYS 向控制器发送五个回声服务。用于测试网络连接,类似于 ping 功能。首先发送不带有效载荷的服务,然后发送带有效载荷的服务。有效载荷的范围取决于 PLC 的通信缓冲区。此时会打开一个信息视图,显示平均回声服务延迟和发送有效载荷范围的信息。 |
|
“删除所选设备” |
该命令从通道树中删除所选设备。 |
|
“编辑网关” |
该命令将打开“Gateway” 对话框,用于编辑所选网关的设置。 |
|
“配置本地网关” |
该命令将打开用于配置本地网关的对话框。这为手动编辑 |
|
“不在项目中存储通信设置” |
|
|
“已确认的在线模式” |
|
:显示仅限于与项目中配置的当前设备具有相同目标 ID 的设备。
:显示网络中所有可用设备。如果设备的目标系统 ID 与项目中配置的设备不同,双击该设备条目会打开一个对话框。通过此对话框,您可以将项目中设备的设备描述更新为与所选设备匹配的描述。请注意:只有拥有不同
ID 的设备才能进行这种更新,而只有不同版本的设备则不行。更新还要求设备描述已安装在存储库中。
)。目标 ID 与项目中当前配置的目标 ID 不同的条目显示为灰色。