标志 
功能 :此对话框用于配置 SFC 对象的设置。每个新 SFC 对象的属性都会自动具有已配置的设置。
请致电 :菜单栏:“项目 项目设置” (“SFC”).
要求 :项目开放。
标签 "旗帜
|
隐式生成变量,用于检查和监控 SFC 图表中的处理过程 |
|
|
“活跃” |
|
|
“宣布” |
|
|
“适用于所有” |
在此对话框中,CODESYS 将更改应用于现有 SFC 对象。CODESYS 在 SFC POU 属性中选择“使用默认值” 复选框。 |




注意

自动声明的变量只有在联机模式下才能在 SFC 编辑器的声明部分看到。
选项卡 "构建
|
“仅计算活动转换” |
|
|
对话框的这一部分仅适用于编译器版本 < 3.4.1.0。 |
|
|
“公司名称 ” “Title” “版本” |
定义CODESYS 默认使用的 SFC 库。 |
|
“Namespace” |
实现对库的唯一引用。当系统中有不同版本的库时需要使用。请确保在库管理器中定义的命名空间与为单个对象定义的命名空间之间没有差异。 |
每个 SFC 块都通过添加块时应用的库版本来存储信息。这可能会导致您在同一项目中使用多个库版本。为防止出现这种情况,您不能定义IecSfc.library 的特定版本(从编译器版本 3.4.1.0 开始)。CODESYS 会根据所使用的编译器版本对占位符进行解析。库配置文件中定义了库版本与编译器版本的分配。
:使用相应的变量。