功能 :该对话框定义了如何处理对不再可用的库的引用。请注意:未定义的库引用可在“POUs” 视图中的全局库管理器中找到。
请致电 :在V3中打开CoDeSys V2.3 项目时,如果转换器检测到当前CODESYS 版本中不能再使用的库,就会打开对话框。
只有在 CODESYS V3 中安装了 CODESYS V2.3 Converter 软件包,才能将 CoDeSys V2.3 项目转换为 CODESYS V3 项目。该软件包可在CODESYS Store.
|
“同时转换和安装库。” |
转换器还能将库文件转换成新格式。在项目中仍有参考价值。它会自动安装在 "其他 "类别的库资源库中。如果程序库没有提供安装所需的项目信息,则会打开“输入项目信息” 对话框以添加信息。 |
|
“使用已安装的以下库” |
之前使用的资料库被另一个资料库取代。“浏览” 按钮会打开一个对话框,用于从本地库资源库中进行选择。 |
|
“忽略库。引用将不会出现在转换后的项目中” |
从项目中删除库引用。 |
|
“请记住这一映射,以便今后出现该库参考文献时使用” |
对话框中的设置也将用于未来的项目转换。 |