功能 :该对话框定义了如何处理对不再可用的设备的引用。
请致电 :在V3中打开CoDeSys V2.3 项目时,当转换器检测到一个设备基准无法继续使用时,将打开对话框。
只有在 CODESYS V3 中安装了 CODESYS V2.3 Converter 软件包,才能将 CoDeSys V2.3 项目转换为 CODESYS V3 项目。该软件包可在CODESYS Store.
|
“使用以下已安装的设备” |
CODESYS 用另一个设备替换设备树中之前使用过的设备。“浏览” 按钮会打开一个对话框,用于从本地设备存储库中进行选择。 |
|
“忽略设备。新项目中将无法使用所有设备专用对象” |
设备条目及其下方插入的所有对象将从设备树中删除。 |
|
“请记住此映射,以便今后使用该设备时使用” |
对话框中的设置将保存在“CODESYS V2.3 转换器” 类别中的CODESYS 选项中。因此,它们也适用于未来的项目转换。 |