符号:
;快捷方式:[Ctrl]+[O]
功能 :该命令将打开加载项目的默认对话框。您可以在文件系统中搜索CODESYS 项目,并在开发系统中打开它。
请致电 :菜单栏:“文件”
对话框 "打开项目
|
“文件类型” |
要加载到开发系统的CODESYS 项目类型 |
|
“所有支持的文件” |
根据CODESYS 可加载的所有项目进行筛选 提示例如,您可以选择使用CoDeSys V2.3创建的 |
|
文件扩展名 |
使用CODESYS V3 创建的项目进行筛选 |
|
文件扩展名 |
使用CODESYS V3 创建的项目档案进行筛选 |
|
文件扩展名 |
通过CODESYS V3 创建的库项目进行筛选 |
|
“开放” |
加载您选择的项目 CODESYS 请注意:根据CODESYS 的安装状态,可能需要更新或补充安装。如果是这种情况,请首先打开另一个“Open Project” 对话框,其中包含安装管理选项。 |