标志
该命令以列表框的形式显示,您可以在列表框中将应用程序设置为活动状态。默认情况下,列表框位于工具栏上。
功能 :列表框显示当前活动应用程序及其设备路径。
请致电 :该列表框包含“Devices” 视图中的所有应用程序。点击列表框中的条目,即可激活所选应用程序。
要求 :该项目有多种用途。
示例


调用“Build” 或“Online” 菜单中的命令时,这些命令将应用于活动应用程序。这将显示在列表框中,并以粗体显示在设备树中。这尤其适用于“Build Build” 和“Online Login” 命令。
您还可以使用列表框所在工具栏上的命令图标访问这些命令。调用命令图标时,它们也会应用于活动应用程序。
但是,如果从设备树中设备对象的上下文菜单调用命令,则该命令将应用于相应的对象。例如,通过调用 ,可以与设备上未激活的应用程序建立连接。