“Node-ID” |
节点编号标识 CANopen 管理器的唯一性(数值范围:1...127). |
“检查和修复配置” |
打开同名对话框。详见下文。 |
“自动启动 CANopen 管理器” |
提示只要 CANopen 管理器未处于运行模式,就不会发送 PDO(刷新输出)。 |
“可选从属设备的轮询” |
不断轮询从站会增加总线周期时间,从而干扰应用(尤其是运动应用)。您可以停用轮询来避免这种行为。如果停用轮询,则从属设备在发送启动信息时会再次被检测到。 |
“启动从站” |
|
“NMT 全部启动(如有可能)” |
|
“NMT 错误行为” |
|
使用心跳信息是另一种监控方法。与节点保护不同,它可以在主节点和从节点上执行。通常,主站会向从站发送心跳信息。 |
|
“启用 "心跳 "功能” |
主站发送心跳。它们定义了“制片人时间” 中的时间间隔。当从属设备具有心跳功能时,就会为主设备创建从属设备的心跳消耗条目。然后应用主节点的节点标识和 1.5 倍心跳间隔。
|
“Node-ID” |
总线上心跳产生器的唯一标识 (1-127) |
“生产时间(毫秒)” |
连续心跳的间隔长度(毫秒) |
“冗余节点 ID” |
要求:在应用程序下方插入“冗余配置” 对象。 总线上冗余心跳生成器的唯一标识 (1-127) |
“冗余等待时间(微秒)” |
要求:在应用程序下方插入“冗余配置” 对象。 被动控制器等待主动控制器心跳的持续时间。如果超过这一时间,则由被动控制器发挥主动作用。 |
“启用 SYNC 生产” |
同步 PDO 直接在 SYNC 报文之后发送。 |
“COB-ID (十六进制)” |
SYNC 报文的 CANID。可能的数值范围:[1...2047]. |
“周期(微秒)” |
发送 SYNC 报文的间隔长度(以微秒为单位 |
“窗口长度(微秒)” |
同步 PDO 时帧的长度(以微秒为单位) |
“启用 SYNC 消耗” |
|




注意

如果 CANopen 管理器启用了 SYNC 同步功能,则不允许为所有其他总线设备选择“Enable SYNC producing” 选项。
“启用 TIME 生产” |
|
“COB-ID (十六进制)” |
(通信对象标识符):标识报文的时间戳。默认值:[0...2047], 预设值 16#100 |
“制作时间(毫秒)” : |
发送时间戳的时间间隔(毫秒)。该值必须是任务周期时间的倍数。可能的值 [0, 65535] |
运行时间必须支持高分辨率时间戳。如果没有,则会显示错误信息。
检查并修复配置 "对话框
如果在 CANopen 管理器下方插入多个设备,则错误信息可能会报告多个已分配的节点标识或无效 COB-ID。“检查和修复配置” 按钮会打开一个解决这些冲突的对话框。
对于与节点 ID 或 PDO COB-ID 的冲突,可以单击“Edit Conflicts” 打开包含详细信息的对话框。
“节点数加倍” |
ID 相同的所有设备列表。在“Node-ID” 列的字段中,您可以为受影响的设备输入新的节点编号。 |
“PDO COB-ID 分配不正确或重复分配” |
从设备描述文件中自动生成的 COB-ID 可能是不允许的。所有错误条目都列出了各自的设备名称、节点 ID 和索引。更正无效 COB-ID 有三种选择:
|
已更正的条目会自动从显示的列表中删除。
您可以使用“Automatic Repair” 自动解决定时问题。该命令将所有时序值修改为兼容值。(时间应是任务时间的倍数)。