Symbol:
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Traceassistent“. In diesem Dialog wählen Sie vordefinierte Visualisierungselemente zur Steuerung der Traceaufzeichnung aus. Diese Elemente werden dann im Visualisierungseditor konfiguriert eingefügt.
Aufruf: Menü „Visualisierung“, Kontextmenü des Traceelements
Voraussetzung: Das Fenster ist aktiv und ein Traceelement ist selektiert.
Dialog 'Traceassistent'
„Steuervariable“ |
Entspricht den Eigenschaften „Steuervariablen“, die in den Elementeigenschaften des Traceelements verfügbar sind.
|
„Variable“ |
Projektvariablen, die unter der Eigenschaft „Eingabekonfiguration“ dem Steuerelement zugewiesen werden. Außerdem werden die Projektvariablen bei Bedarf als lokale Variablen in der Visualisierung (im Schnittstelleneditor) deklariert. Diese Liste entspricht den Zuweisungen, die in den Elementeigenschaften des Traceelements definiert sind. Wenn in den Eigenschaften des Traceelements nichts konfiguriert ist (keine Projektvariablen als Steuervariablen zugewiesen), wird eine Vorbelegung mit Standardvariablennamen angeboten. |
„Typ des einzufügenden Elements“ |
Das Element kann bei einer booleschen Variablen wahlweise als Schaltfläche oder Rechteck eingefügt werden. Bei einer Stringvariablen wird ein Rechteck oder ein Textfeld angeboten. |
„OK“ |
Mit Beenden des Dialogs werden die ausgewählten Steuerelemente in den Visualisierungseditor eingefügt und (wenn nötig) deren Steuervariablen als lokale Variablen der Visualisierung erzeugt. Sie sind im Schnittstelleneditor deklariert und werden vom Steuerelement (Eigenschaft „Eingabekonfiguration Umschalten Variable“) und vom Traceelement (Eigenschaft „Steuervariablen“) verwendet. Das Steuerelement schreibt auf die Variable und das Traceelement liest die Variable. |
Beispiel
Standardsteuervariablen:
VAR bResetTrigger : BOOL; bStart : BOOL; bStop : BOOL; bStore : BOOL; sStoreFilename : STRING; bRestore : BOOL; sRestoreFilename : STRING; END_VAR
Siehe auch