Eine VAR_IN_OUT-Variable ist eine Ein- und Ausgabevariable, die Teil einer Bausteinschnittstelle
ist und als formaler Durchgangsparameter dient.
Syntax Deklaration
<keyword> <POU name> VAR_IN_OUT <variable name> : <data type> ( := <initialization value> )? ; END_VAR <keyword> : FUNCTION | FUNCTION_BLOCK | METHOD | PRG
Sie können eine Ein- und Ausgabevariable in den Programmierbausteinen PRG, FUNCTION_BLOCK, METHOD oder FUNCTION im Deklarationsabschnitt VAR_IN_OUT deklarieren. Als Initialisierungswert kann optional eine Konstante des deklarierten
Datentyps zugewiesen werden. Die VAR_IN_OUT-Variable kann gelesen und beschrieben werden.
Verwendung
-
Aufruf: Bei Aufruf des Programmierbausteins erhält die formale
VAR_IN_OUT-Variable als Argument die tatsächliche Variable, die so genannte "Durchgangsvariable". Zur Laufzeit bei der Parameterübergabe wird dann keine Kopie erzeugt, sondern die formale Variable erhält eine Referenz auf die von außen übergebene tatsächliche Variable. Die referenziellen Variablen enthalten intern als Wert eine Speicheradresse auf den eigentlichen Wert (Übergabe als Pointer, Call-by-Reference). Es ist nicht möglich als Argument direkt eine Konstante (Literal) oder eine Bitvariable anzugeben. -
Schreib-/Lesezugriff innerhalb des Programmierbausteins: Wenn innerhalb des Programmierbausteins auf die Variable geschrieben wird, wirkt dies auf die übergebene Variable durch. Wenn der Programmierbaustein verlassen wird, bleiben vorgenommene Änderungen somit erhalten. Das bedeutet, dass ein Programmierbaustein seine
VAR_IN_OUT-Variablen so verwendet, wie der aufrufende Programmierbaustein seine Variablen verwendet. Ein Lesezugriff ist immer erlaubt. -
Schreib-/Lesezugriff von außen:
VAR_IN_OUT-Variablen können nicht via<function block instance name>.<variable name>direkt von außen gelesen oder beschrieben werden. Dies funktioniert nur beiVAR_INPUTundVAR_OUTPUT-Variablen. -
Übergabe von Stringvariablen: Wenn als Argument eine Stringvariable übergeben wird, sollten die tatsächliche Variable und die formale Variable die gleiche Länge haben. Andernfalls kann der übergebene String unbeabsichtigt manipuliert werden. Bei
VAR_OUTPUT CONSTANT-Parametern tritt dieses Problem nicht auf. -
Übergabe von Bitvariablen: Eine Bitvariable kann nicht direkt an eine
VAR_IN_OUT-Variable übergeben werden, sondern benötigt eine Zwischenvariable. -
Übergabe von Propertys: Ist nicht erlaubt.
Wenn eine Zeichenkette als Variable oder auch als Konstante an eine formale VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable übergeben wird, dann wird sie automatisch vollständig übergeben. Sie müssen
nicht auf die Stringlänge achten.
Siehe auch
Beispiel
Übergabe eines Arrays
TYPE DUT_A : STRUCT xA: BOOL; iB: INT; END_STRUCT END_TYPE FUNCTION_BLOCK FB_SetArray VAR_IN_OUT aData_A : ARRAY[0..1] OF DUT_A; // Formal variable END_VAR aData_A[0].xA := TRUE; aData_A[0].iB := 100; PROGRAM PLC_PRG VAR fbSetA : FB_SetArray; aSpecialData : ARRAY[0..1] OF DUT_A; // Actual variable END_VAR fbSetA(aData_A := aSpecialData);

Stringübergabe
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
g_sDEV_STATUS : STRING(25) := 'Device_A';
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB_SetStatus
VAR_IN_OUT
sDeviceStatus : STRING(25); // Formal parameter
END_VAR
sDeviceStatus := CONCAT(sDeviceStatus, ' Activ');
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fbDoB : FB_SetStatus;
END_VAR
fbDoB(sDeviceStatus := GVL.g_sDEV_STATUS); //Call with actual parameter
Die Variable sDeviceStatus ist Teil der Bausteinschnittstelle von FB_B. Bei Aufruf von fbDoB wird dem String zunächst ein Gerätenamen zugewiesen, dann wird der String manipuliert.

Übergabe einer Bitvariablen
VAR_GLOBAL xBit0 AT %MX0.1 : BOOL; xTemp : BOOL; END_VAR FUNCTION_BLOCK FB_DoSomething VAR_INPUT xIn : BOOL; END_VAR VAR_IN_OUT xInOut : BOOL; END_VAR IF xIn THEN xInOut := TRUE; END_IF PROGRAM PLC_PRG VAR xIn : BOOL; DoSomething_1 : FB_DoSomething; DoSomething_2 : FB_DoSomething; END_VAR // The following line of code causes a compiler error: // C0201: Typ 'BIT' is not equal to type 'BOOL' of VAR_IN_OUT 'xInOut' DoSomething_1(xIn := xIn, xInOut := xBit0); // Workaround xTemp := xBit0; DoSomething_2(xIn := xIn, xInOut := xTemp); xBit0 := xTemp;
Das Programm ruft die Funktionsbaustein-Instanzen DoSomething_1 und DoSomething_2 auf. Wegen der direkten Zuweisung der Bitvariablen xBit0 an den VAR_IN_OUT-Eingang wird beim Aufruf der Instanz DoSomething_1 ein Compilerfehler erzeugt. Der Aufruf der Instanz DoSomething_2 mit Zuweisen einer Zwischenvariablen ist dagegen ein korrekter Code.
Übergabevariable VAR_IN_OUT CONSTANT
Eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable dient als konstanter Durchgangsparameter, an den eine Variable aber auch
eine Konstante (Literal) vom Typ STRING oder WSTRING übergeben werden kann. Der Parameter kann gelesen, aber nicht beschrieben werden.
Die Übergabe von Propertys Ist nicht erlaubt.
Syntax Deklaration
<keyword> <POU name> VAR_IN_OUT CONSTANT <variable name> : <data type>; // formal parameter END_VAR <keyword> : FUNCTION | FUNCTION_BLOCK | METHOD | PRG
VAR_IN_OUT CONSTANT-Variablen werden deklariert, ohne einen Initialisierungswert zuzuweisen.
Verwendung
-
Bei Aufruf des Programmierbausteins kann eine konstante Variable oder ein Literal vom Typ
STRINGoderWSTRINGübergeben werden. Folglich sind Schreibzugriffe nicht erlaubt. -
Bei Parameterübergabe einer Stringkonstanten: Die Stringlänge der Konstanten kann beliebig sein und hängt nicht von der Stringlänge der
VAR_IN_OUT CONSTANT-Variablen ab.
Wenn in „Projekt Projekteinstellungen“ in Kategorie „Compile-Optionen“ die Option „Konstanten ersetzen“ aktiviert ist, dann erzeugt die Parameterübergabe einer Konstanten mit Basisdatentyp oder einer konstanten Variablen mit Basisdatentyp einen Compilerfehler.
Die Variable wird ab Compilerversion >= 3.5.2.0 unterstützt.
Beispiel
Parameterübergabe von Stringkonstanten und Stringvariablen
FUNCTION funManipulate : BOOL VAR_IN_OUT sReadWrite : STRING(16); (* Can be read or written here in POU *) dwVarReadWrite : DWORD; (* Can be read or written here in POU *) END_VAR VAR_IN_OUT CONSTANT c_sReadOnly : STRING(16); (* Constant string variable can only be read here in POU *) END_VAR sReadWrite := 'String_from_POU'; dwVarReadWrite := STRING_TO_DWORD(c_sReadOnly); PROGRAM PRG_A VAR sVarFits : STRING(16); sValFits : STRING(16) := '1234567890123456'; dwVar: DWORD; END_VAR // The following line of code causes the compiler error C0417: // C0417: VAR_IN_OUT parameter 'sReadWrite' needs a variable with write access as input. funManipulate(sReadWrite:='1234567890123456', c_sReadOnly:='1234567890123456', dwVarReadWrite := dwVar); // Correct code funManipulate(sReadWrite := sValFits, c_sReadOnly := '23', dwVarReadWrite := dwVar); funManipulate(sReadWrite := sVarFits, c_sReadOnly := sValFits, dwVarReadWrite := dwVar);
Im Code werden Strings über verschiedene VAR_IN_OUT-Variablen an die Funktion funManipulate übergeben. Bei Übergabe eines Stringliterals an eine VAR_IN_OUT-Variable wird ein Compilerfehler ausgegeben. Bei Übergabe einer konstanten Variablen
an eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable wird korrekter Code erzeugt, ebenso bei der Übergabe von Stringvariablen.