Symbol: 
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Compileroptionen.
Aufruf: Menü „Projekt Projekteinstellungen “, Kategorie „Compileroption“.
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
|
„Feste Version“ |
Definiert die Compilerversion, die CODESYS beim Übersetzen und während des Ladens zum Übersetzen verwendet. Beispielsweise: „3.5.6.0“ für Version 3.5 SP6 |
|
„Unicode-Zeichen als Bezeichner zulassen“ |
Standardmäßig deaktiviert, da die Verwendung von Unicode-Zeichen in Bezeichnernamen in der IEC-Norm nicht zulässig ist. Eventuell notwendig für asiatische Sprachen. |
|
„Konstanten ersetzen“ |
|
|
„Logging in Haltepunkten aktivieren“ |
Für als Ausführungspunkte definierte Haltepunkte können Sie im Dialog „Haltepunkteeigenschaften“ einen Meldungstext eintragen. Diesen Text gibt CODESYS im Geräte-Log aus, wenn die Applikation am Ausführungspunkt stoppt. |
|
„Maximale Anzahl an Warnungen“ |
Bezieht sich auf die Warnungen, die CODESYS im Meldungsfenster ausgibt. Die Auswahl der angezeigten Compilerwarnungen legen Sie im Dialog „ Projekteinstellungen“ in der Kategorie „Compilerwarnungen“ fest. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
(Voreinstellung): Für jede Konstante skalaren Typs, also nicht für
: Der Zugriff auf Konstanten ist möglich, allerdings verlängert dies die Rechenzeit.