CONTINUE ist eine Anweisung des Erweiterten Strukturierten Texts (ExST).
Die Anweisung verwenden Sie innerhalb von FOR-, WHILE-, und REPEAT-Schleifen, damit die Ausführung zum Anfang des nächsten Schleifendurchlaufs springt.
Beispiel
FOR Counter:=1 TO 5 BY 1 DO INT1:=INT1/2; IF INT1=0 THEN CONTINUE; (* to avoid a division by zero *) END_IF Var1:=Var1/INT1; (* executed, if INT1 is not 0 *) END_FOR; Erg:=Var1;