Symbol 
Ein Makro enthält einen Teil des AS-Diagramms, der in der Hauptansicht des Editors nicht ausführlich dargestellt wird.
Der Abarbeitungsfluß wird durch die Verwendung von Makros nicht beeinflusst. Makros dienen nur dazu, bestimmte Teile des Diagramms auszublenden um zum Beispiel die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
Sie öffnen den Makroeditor mit einem Doppelklick auf die Makro-Box oder mit dem Befehl „AS Makro anzeigen“. Sie können hier genauso programmieren wie in der Hauptansicht des AS-Editors. Um den Makroeditor wieder zu schließen, verwenden Sie Befehl „AS Makro verlassen“.

① Hauptansicht im AS-Editor
② Ansicht im Makroeditor für Macro1
Makros können wiederum Makros enthalten. Die Titelzeile des Makroeditors zeigt immer, welchen Pfad das gerade geöffneten Makro innerhalb des Diagramms hat. Beispiel: