Projekt unter gleichem Namen speichern
Voraussetzung: Das Projekt ist geöffnet. Es besteht kein Schreibschutz für die Projektdatei.
-
Wählen Sie „Datei Speichern“.
CODESYS speichert die Projektdatei mit dem aktuellen Projektnamen, der in der Titelleiste des Hauptfensters steht. Falls das Projekt seit dem letzten Speichern geändert wurde, ist der Projektname mit einem Sternchen versehen. Wenn es in den CODESYS-Optionen in Kategorie „Laden und Speichern“ so eingestellt ist, wird auch eine Sicherungskopie erstellt.
Projekt unter anderem Namen oder Format speichern
Voraussetzung: Das Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie „Datei Speichern unter...“.
Der Dialog „Projekt speichern“ erscheint.
-
Wählen Sie einen Ablageort im Dateisystem und den gewünschten „Dateityp“ (Projektdatei oder Bibliotheksdatei) und die gewünschte Speicherversion. Wenn Sie das Projekt später in einer älteren Version öffnen möchten, ist es sinnvoll genau für diese Version zu speichern, da dann im Meldungsfenster sofort über eventuelle Datenverluste informiert wird.
Wenn die Projektdatei keinem Schreibschutz unterliegt, speichert CODESYS sie im ausgewählten Pfad. Andernfalls erhalten Sie Hinweise, wie weiter zu verfahren ist.
-
Wenn das aktuelle Projekt AddOns enthält, die in der gewünschten Speicherversion nicht enthalten sind, öffnet sich der Dialog „Profil erweitern“.
-
Wählen Sie die AddOns aus, um die Sie das Speicherprofil erweitern wollen, damit die Daten des AddOns auch gespeichert werden.
-
Wenn Sie das Speicherprofil dauerhaft speichern möchten klicken Sie auf „Profil speichern“ und geben Sie im Dialog „Profilname eingeben“ den gewünschten Namen ein.
-
Wählen Sie im Dialog „Profil erweitern“ die Option „Gespeichertes Profil verwenden“ und bestätigen Sie den Dialog mit „Ja“.
CODESYS speichert das Projekt mit dem gespeicherten Profil.
Schreibgeschütztes Projekt speichern
Voraussetzung: Ein schreibgeschütztes Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie „Datei Speichern“.
Wenn der Schreibschutz in CODESYS vergeben wurde, wird er durch eine Zeile in der oberen rechten Ecke des Hauptfensters angezeigt. Abhängig von der aktuellen Situation erhalten Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen zur Auswahl, um das Projekt dennoch speichern zu können:
-
„Projekt unter einem anderen Dateinamen auf die Platte speichern“: Erscheint immer und führt zum Dialog „Datei speichern“ wie bei Befehl „Datei speichern unter...“
-
„Schreibschutz-Modus verlassen“: Erscheint, wenn beim Öffnen des Projekts die Option „Schreibgeschützt öffnen“ gewählt wurde.
-
„Schreibschutz-Attribut vom Projekt auf der Platte entfernen“: Erscheint, wenn die Projektdatei zum Zeitpunkt des Öffnens im lokalen Dateisystem mit der Eigenschaft "Schreibgeschützt" versehen war.
-
„Kennzeichnung "Freigegeben" in den Projektinformationen entfernen“: Erscheint nur, wenn dieses Attribut gerade gesetzt ist.
Wenn der Schreibschutz außerhalb von CODESYS in den Eigenschaften der Projektdatei im Dateisystem vergeben wurde, erhalten Sie beim Versuch, unter gleichem Namen und Pfad zu speichern folgende Optionen angeboten:
-
„Speichern als...“: Sie können wie mit Befehl „Projekt speichern unter...“ unter anderem Namen speichern.
-
„Überschreiben“: Der Schreibschutz wird von der Projektdatei entfernt und diese unter dem bestehenden Namen gespeichert.
-
Klicken Sie auf die Zeile in der rechten oberen Ecke des Hauptfensters, die den Schreibschutz anzeigt.
Die aktuellen Möglichkeiten, das Projekt dennoch zu speichern, erscheinen in einem Auswahlmenü.
-
Wählen Sie eine der angebotenen Möglichkeiten und führen eventuell nötige Aktionen aus.
-
Wählen Sie den Befehl „Datei Speichern“ bzw. „Datei Speichern unter...“
Das Projekt kann gespeichert werden.
Projekt automatisch speichern, Sicherungskopie erzeugen lassen
Voraussetzung: Das Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie „Tools Optionen“, Kategorie „Laden und Speichern“.
Der Dialog „Laden und Speichern“ erscheint.
-
Aktivieren Sie die Option „Sicherungskopie erzeugen“.
-
Aktivieren die Option „Automatisch alle ... Minute(e)n speichern“ und wählen Sie ein Zeitintervall.
-
Schließen Sie den Dialog „Optionen“ mit „OK“.
Bei jedem Speichern des Projekts erstellt CODESYS zusätzlich eine Sicherungskopie
<Projektname>.backup.CODESYS speichert das Projekt automatisch im angegebenen Zeitintervall in eine Datei
<Projektname>.autosaveim Projektverzeichnis. Wenn Sie das Projekt nach einem nicht-regulären Schließen des Entwicklungssystems erneut öffnen, wird Ihnen diese Datei alternativ zur zuletzt vom Benutzer gespeicherten angeboten.