Der IEC-Operator dient der bitweisen XOR
-Operation von Bit-Operanden.
Wenn nur einer der beiden Eingangs-Bits den Wert 1 liefert, wird das Ausgangs-Bit 1; wenn beide Eingänge 1 oder beide 0 sind, wird der Ausgang 0.
Erlaubte Datentypen: BOOL
, BYTE
, WORD
, DWORD
, LWORD




HINWEIS

Beachten Sie folgendes Verhalten des XOR
-Bausteins in erweiterter Form, also bei mehr als 2 Eingängen: CODESYS vergleicht die Eingänge paarweise und die jeweiligen Ergebnisse dann wiederum gegeneinander
(entspricht der Norm, jedoch nicht unbedingt der Erwartung).
Beispiele
Ergebnis in var1
ist 2#0001_1001
ST:
var1 := 2#1001_0011 XOR 2#1000_1010;
FUP: