Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Der Operator dient dem Referenzieren von Objekten, die im globalen POUs-Pool, das heißt in der Ansicht „POUs“ verwaltet werden. Der Operator greift direkt auf Objekte in der Ansicht „POUs“ zu.
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR svar_pou : STRING; END_VAR svar_pou := __POOL.POU();
Siehe auch