Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Der Operator OR_ELSE ist nur für die Programmierung im Strukturiertem Text erlaubt: OR-Operation von Operanden des Typs BOOL und BIT, mit Kurzschluss-Auswertung. Das bedeutet:
Wenn mindestens einer der Operanden TRUE ist, ist das Ergebnis der Operation ebenfalls TRUE, ansonsten FALSE.
Im Unterschied zur Verwendung des IEC-Operators OR, werden bei OR_ELSE, sobald einer der Operanden mit TRUE ausgewertet wurde, die Ausdrücke an allen weiteren Operanden nicht mehr ausgeführt
Beispiel
VAR bEver: BOOL; bX: BOOL; dw: DWORD := 16#000000FF; END_VAR bEver := FALSE; bX := dw.8 OR_ELSE dw.1 OR_ELSE dw.1 OR_ELSE (bEver := TRUE);
dw.8 ist FALSE und dw.1 ist TRUE, somit ist das Ergebnis bX der Operation TRUE. Der Ausdruck am dritten Eingang wird jedoch nicht ausgeführt, bEver bleibt FALSE. Wenn stattdessen die Standard-OR-Operation verwendet würde, wäre bEver auf TRUE gesetzt worden.
Siehe auch