Der IEC-Operator dient der Funktion "Ungleichheit".
Zulässige Datentypen der Operanden: beliebiger Basisdatentyp, zielsystem- und compilerversionsabhängig: Strukturdatentyp.
Wenn die Operanden ungleich sind, liefert der Operator das Ergebnis TRUE, ansonsten FALSE.
Wenn das Zielsystem den Datentyp unterstützt, können ab Compilerversion >= 3.5.7.0
auch Operanden vom Typ STRUCT (Struktur) verglichen werden. Beispiel: IF (stStruct1 := stStruct2) THEN....
Beispiele
Ergebnis in Var1 ist FALSE
ST:
Var1 := 40 <> 40;
FUP: