Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Den Namen einer globalen Variablenliste (GVL) können Sie als Namensraum-Bezeichner
für die in der Liste definierten Variablen verwenden. Dadurch ist es möglich, Variablen
mit gleichen Namen in verschiedenen globalen Variablenlisten zu verwenden und dennoch
eindeutig auf eine bestimmte Variable zuzugreifen. Dem Variablennamen stellen Sie
den Namen der globalen Variablenliste getrennt durch einen Punkt . voran.
<global variable list name>.<variable>
Beispiel
globlist1.varx := globlist2.varx;
Die globalen Variablenlisten globlist1 und globlist2 enthalten jeweils eine Variable varx. CODESYS kopiert die globale Variable varx aus Liste globlist2 in varx aus Liste globlist1.
Wenn Sie eine Variable, die in mehreren globalen Variablenlisten deklariert ist, ohne den vorangestellten Listennamen referenzieren, erscheint eine Fehlermeldung.