Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Sie können den TYPE-Namen einer Enumeration für einen eindeutigen Zugriff auf eine Enumerations-Konstante verwenden. Somit können Sie Konstanten gleichen Namens in mehreren Enumerationen verwenden.
Der Enumerationsname wird dem Konstantennamen getrennt durch einen Punkt . vorangestellt.
<Enumerationsname>.<Konstantenname>
Beispiel
Die Konstante Blue ist sowohl eine Komponente der Enumeration Colors als auch eine der Enumeration Feelings.
color := Colors.Blue; // Access to coomponent Blue in enumeration Colors feeling := Feelings.Blue; // Acces to component Blue in enumeration Feelings