Der IEC-Operator dient der Zuweisung einer Variablen auf eine andere Variable eines entsprechenden Typs.
Da MOVE in den CFC-, FUP- und KOP-Editoren als Baustein verfügbar ist, können Sie dort die
EN/EN0-Funktionalität auch auf eine Variablenzuweisung anwenden.
CFC: in Verbindung mit der EN/EN0 Funktion:
Nur wenn en_i TRUE ist, weist CODESYS den Wert der Variablen var1 Variable var2 zu.

ST:
ivar2 := MOVE(ivar1);
dies entspricht:
ivar2 := ivar1;