Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Anstelle des Operators INDEXOF steht in CODESYS V3 der ADR-Operator zur Verfügung, um einen Zeiger auf den Index eines Bausteins zu erhalten.
Siehe auch
Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Anstelle des Operators INDEXOF steht in CODESYS V3 der ADR-Operator zur Verfügung, um einen Zeiger auf den Index eines Bausteins zu erhalten.
Siehe auch