Der IEC-Operator dient der Division von Variablen.
Erlaubte Datentypen: BYTE, WORD, DWORD, LWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL, TIME




HINWEIS

Das Verhalten bei einer Division durch Null kann zielsystemabhängig unterschiedlich sein!
Beispiele
ST:
var1 := 8/2;
FUP:
1. Reihe von DIV-Bausteinen, 2. Einzelner DIV-Baustein, 3. DIV-Baustein mit EN/ENO-Parametern

Beachten Sie die Möglichkeit, eine Division durch 0 während der Laufzeit durch die
impliziten Überwachungsfunktionen CheckDivInt, CheckDivLint, CheckDivReal und CheckDivLReal zu überwachen.