Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.




HINWEIS

Aus Kompatibilitätsgründen muss die Compiler-Version >= 3.3.2.0 sein.
Der Operator gibt den Speicher von Instanzen wieder frei, die der Operator __NEW
dynamisch erzeugt hat. Der Operator __DELETE
hat keinen Rückgabewert und der Operand wird nach dieser Operation auf 0 gesetzt.
Voraussetzung: Im Eigenschaftendialog der Applikation ist in der Registerkarte „Optionen Applikationserzeugung“ die Option „Dynamische Speicherallozierung verwenden“ aktiviert.
__DELETE (<Pointer>)




HINWEIS

Zwei Tasks sollten nicht gleichzeitig __DELETE aufrufen. Entweder Sie verwenden ein Semaphor (SysSemEnter) oder eine vergleichbare Technik, um einen konkurrierenden Aufruf von __DELETE zu verhindern, oder Sie verwenden __DELETE nur in einer Task (empfohlenes Vorgehen) .
Sie können ein Semaphor (SysSemEnter) benutzen, um zu vermeiden, dass zwei Tasks gleichzeitig
versuchen Speicher zu allozieren. Das hat zur Folge, dass die umfangreiche Nutzung
von __DELETE
einen höheren Jitter verursacht.
Wenn Pointer
auf einen Funktionsbaustein zeigt, ruft CODESYS die zugehörige Methode FB_EXIT
auf, bevor der Pointer auf 0 gesetzt wird.
Beispiele
FUNCTION_BLOCK FBDynamic VAR_INPUT in1, in2 : INT; END_VAR VAR_OUTPUT out : INT; END_VAR VAR test1 : INT := 1234; _inc : INT := 0; _dut : POINTER TO DUT; neu : BOOL; END_VAR out := in1 + in2; METHOD FB_Exit : BOOL VAR_INPUT bInCopyCode : BOOL; END_VAR __Delete(_dut); METHOD FB_Init : BOOL VAR_INPUT bInitRetains : BOOL; bInCopyCode : BOOL; END_VAR _dut := __NEW(DUT); METHOD INC : INT VAR_INPUT END_VAR _inc := _inc + 1; INC := _inc; PLC_PRG(PRG) VAR pFB : POINTER TO FBDynamic; bInit: BOOL := TRUE; bDelete: BOOL; loc : INT; END_VAR IF (bInit) THEN pFB := __NEW(FBDynamic); bInit := FALSE; END_IF IF (pFB <> 0) THEN pFB^(in1 := 1, in2 := loc, out => loc); pFB^.INC(); END_IF IF (bDelete) THEN __DELETE(pFB); END_IF