Der Operator ist eine Erweiterung der Norm IEC 61131-3.
Der Operator ermöglicht das Dereferenzieren eines Pointers. Sie hängen den Operator
als ^ an den Pointer-Bezeichner an.




VORSICHT

Beachten Sie bei der Verwendung von Pointern auf Adressen: Wenn Sie einen Online Change anwenden, können sich Inhalte von Adressen verschieben.
Beispiel
ST:
pt : POINTER TO INT; var_int1 : INT; var_int2 : INT; pt := ADR(var_int1); var_int2 := pt^;