Symbol: 
Das Objekt kann in einem in Ablaufsprache implementierten Programmbaustein als Transitionselement verwendet werden.
Siehe auch
Eingabeunterstützung beim Erzeugen von erbenden Bausteinen
Wenn Sie objektorientiert programmieren und die Vererbung (Schlüsselwort EXTENDS) von Bausteinen nutzen, können Sie folgendermaßen Unterstützung erhalten:
Wenn Sie unterhalb eines von einem Basisbaustein abgeleiteten Bausteins eine Aktion, Eigenschaft, Methode oder Transition einfügen, öffnet sich der Dialog „... hinzufügen“. Dort ist das Eingabefeld für den Namen erweitert zu einer Combobox. Die Auswahlliste der Combobox enthält eine gültige Auswahl aus den im Basisbaustein vorhandenen Aktionen, Eigenschaften, Methoden oder Transitionen. Nun können Sie beispielsweise eine Methode des Basisbausteins auf einfache Weise zunächst übernehmen, um sie dann entsprechend für die abgeleitete Funktion des Bausteins anzupassen.
Methoden und Eigenschaften mit dem Zugriffsmodifizierer PRIVATE erscheinen in dieser Auswahl nicht, da sie auch nicht vererbt werden. Methoden
und Eigenschaften mit dem Zugriffsmodifizierer PUBLIC erhalten beim Übernehmen in den abgeleiteten Baustein automatisch ein leeres Zugriffsmodifiziererfeld,
was funktional das Gleiche bedeutet.
Beispiel