Symbol: 
Ein Objekt vom Typ „DeviceTrace“ stellt wie ein Objekt vom Typ „Trace“ Tracedaten in einem oder beliebig vielen Diagrammen dar.
Der Unterschied besteht darin, dass ein „DeviceTrace“ direkt auf Traces zugreift, die gerade auf der Steuerung laufen. Das Objekt wird dazu im Gerätebaum unterhalb des Geräts eingehängt. Es gibt also keine unmittelbare Abhängigkeit von den Applikationen im CODESYS-Projekt.
Sie können mit dem DeviceTrace die Prozessorauslastung einer Multicore-Steuerung visualisieren.
Sehen Sie bitte zum Editor und dessen Bedienung auf der Hilfeseite zum Objekt „Trace“.