Die Variablen für die aus der entfernten Quelle kommenden Daten sind in der globalen
Variablenliste <Name der Datenquelle> deklariert. Die globale Variablenliste fungiert als Datenschnittstelle zur entfernten
Steuerung. Das Objekt befindet sich unterhalb der Applikation unter dem Order „DataSources_Objects“.
|
„Variablen aktualisieren“ |
Baut eine Verbindung zum entfernten Gerät auf und öffnet den Dialog „Variablen wählen“. |
|
„Lokale Variable“ |
Variable in der lokalen Applikation. Enthält die entfernten Daten. |
|
„Zugriffsrecht“ |
Zugriffsrecht der Variablen. Die zugehörige entfernte Variable hat das gleiche Zugriffsrecht.
Hinweis: Wenn Sie das Zugriffsrecht ändern, ist ein Download erforderlich, damit die Änderung wirksam wird. |
|
„Immer aktualisieren“ |
Hinweis: Das ist die empfohlene Einstellungsart.
Hinweis: Aktivieren Sie die Option nur, wenn auf die Variable ausschließlich im IEC-Code verwendet wird. Wenn eine Variable im Visualisierungscode verwendet wird, wird sie automatisch aktualisiert. Hinweis: Wenn eine Instanz eines Funktionsbausteins oder eines Datentyps auf diese Weise aktualisiert wird, wird die Instanz vollständig und immer übertragen! |
|
„Erzeugen oder abbilden“ |
Abbildungsart, wie die entfernte Variable auf die lokale Variable abgebildet wird.
|
|
„Typabbildung“ |
Datentyp der entfernten Variablen. Wenn die Variable keinen skalaren Typ hat, ist der Typ in der Registerkarte „Typabbildung“ aufgelistet. |
|
„Entfernte Variable“ |
Variable in der entfernten Steuerung |
Dialog 'Variablen wählen'
Symbol: 
Funktion: Der Dialog listet die entfernten Variablen auf, auf die über die konfigurierte Verbindung zugegriffen werden kann.
Aufruf: Klick auf „Variablen aktualisieren“ in der Registerkarte „Variablen“.
Voraussetzung: Die entfernte Steuerung ist in Ausführung. Die Steuerungsapplikation ist geladen.
|
„Variablen“ |
Die entfernten Variablen werden in Baumansicht aufgelistet. Der oberste Knoten ist mit dem entfernten Applikationsnamen bezeichnet. Darunter sind deren Variablen aufgelistet. Strukturierte Daten werden mit allen ihren untergeordneten Elementen aufgelistet. Bespiel:
Rote Schrift: Wenn eine Variable mit roter Schrift dargestellt wird, dann ist die Variable in der fernen Steuerung nicht (mehr) verfügbar. Hinweis: Sie können die Variable mit dem Befehl „Alle nicht verfügbaren Variablen abwählen“ aus der Liste entfernen.
|
|
|
Die Variable verfügt über aufklappbare Elemente. Mit Klick auf das Symbol wird die Variable um ihre Elemente erweitert. |
|
„Elemente strukturiert einfügen“ |
|
|
„Alle nicht verfügbaren Variablen abwählen“ |
Voraussetzung: Der Link ist sichtbar, wenn bisher in der entfernten Steuerung verfügbare Variable nun nicht mehr verfügbar sind. Im Fenster oben sind diese Variablen rot markiert. Vermutlich hat sich in der entfernten Steuerung die Symbolkonfiguration oder die Applikation geändert. Mit Klick auf den Befehl werden die roten Variablen aus der Auswahlliste entfernt. |
: Schreibzugriff. Immer wenn sich der Wert ändert, wird die Variable auf der Steuerung
aktualisiert.
: Lesezugriff. Immer wenn sich der Wert auf der Steuerung ändert, wird die Variable
in der Applikation aktualisiert.
: Lese- und Schreibzugriff
: Die Steuerungsdaten werden (über die Datenquelle) automatisch aktualisiert. Eine
Variable wird automatisch aktualisiert, wenn sie in der Visualisierung, als Alarm,
im Trend oder in der Rezeptur verwendet wird.
: Die Variable wird bei jedem Zyklus aktualisiert.
: Abbildung auf eine eigens erzeugte Variable mit dem Datentyp der entfernten Variablen.
Die Steuerdaten werden 1:1 abgebildet. Das ist die empfohlene Abbildungsart. Die Variable
ist in der GVL
: Abbildung auf eine bereits bestehende Variable. Das erfordert, dass die bestehende
Variable den gleichem Datentyp hat.
: Abbildung auf eine eigens erzeugte Variable mit typkonformem Datentyp zum entfernten
Datentyp: Entfernter und lokaler Datentyp sind nicht gleich, aber kompatibel. Ein
typkonformer Datentyp kann beispielsweise in einer Bibliothek zur Verfügung stehen.
Die Variable ist in der GVL