Funktion: Der Dialog enthält die Konfiguration der Pufferung der Trenddaten einer Trendaufzeichnung.
Aufruf: Schaltfläche „Trendspeicherung“ im Editor einer Trendaufzeichnung
„Maximale Anzahl von Variablen“ |
Maximale Anzahl an Trendvariablen, die in der Datenbank verwaltet werden. Wenn Sie den Wert nachträglich vergrößern, führt CODESYS auf jeden Fall einen Download aus und konfiguriert die Datenbank neu. |
„Alle n Millisekunden speichern“ |
Zeitintervall in ms, währenddessen die Laufzeitsystemkomponente Ein hoher Wert ergibt eine bessere Laufzeitperformance. Nachteil dabei ist, dass das Risiko auf Datenverlust bei Absturz oder Abschalten der Steuerung steigt. Ein niedriger Wert verringert dieses Risiko. Nachteil dabei ist, dass die Steuerung einer Trendvisualisierung bei großen Datenmengen träger wird. |
„Begrenzungen“ |
|