Funktion: In dem Dialog konfigurieren Sie die Build-Umgebung und die notwendigen Daten für die Integration der C-Entwicklungsumgebung.
Aufruf: Menü „Ansicht“, Kontextmenü des Objekts „C-Code-Modul“
Voraussetzung: Im Gerätebaum ist das Objekt „C-Code-Modul“ selektiert.




HINWEIS

Der Dialog in dieser Form ist nur für CODESYS Control Win V3 und Visual Studio gültig. Für andere Umgebungen kann der Dialog anders aussehen oder gar nicht vorhanden sein.
|
„Visual Studio Pfad“ |
Installationspfad von Visual Studio auf der Festplatte Sie können den Pfad auch mit der Eingabehilfe auswählen oder mit der Lupenschaltfläche suchen. |
|
„Windows SDK Pfad“ |
Installationspfad von Windows SDK auf der Festplatte Sie können den Pfad auch mit der Eingabehilfe auswählen oder mit der Lupenschaltfläche suchen. |
|
„Temporäres Build-Verzeichnis“ |
Pfad auf der Festplatte für die temporären Build-Dateien |