Funktion: Der Dialog dient zur Vorbereitung eines Werts für eine bereits geforcte Variable. CODESYS führt die vorbereitete Aktion mit dem nächsten Forcen aus.
CODESYS öffnet den Dialog in folgenden Situationen:
-
wenn Sie im Deklarationsteil in das Feld „vorbereiteter Wert“ einer geforcten Variable klicken
-
wenn Sie im Implementierungsteil in das Inline-Monitoring-Feld einer geforcten Variablen klicken
-
wenn Sie im Überwachen-Fenster in das Feld „vorbereiteter Wert“ einer geforcten Variable klicken
„Einen neuen Wert für die nächste Schreib- oder Force-Operation vorbereiten“ |
Wert, den CODESYS bei der nächsten Force-Operation auf die Variable schreibt |
„Vorbereitung mit einem Wert aufheben“ |
CODESYS löscht den vorbereiteten Wert. |
„Den Force aufheben, ohne den Wert zu verändern.“ |
CODESYS behält den geforcten Wert bei und beendet das Forcen. CODESYS markiert die Variable mit |
„Den Force aufheben und den Wert auf den Wert zurücksetzen, den er vor der Force-Operation hatte.“ |
CODESYS setzt den geforcten Wert zurück und beendet das Forcen. Dabei wird die Variable mit
|
Siehe auch