Tastaturkürzel [F7]
Funktion: Der Befehl setzt den Wert einer Variablen auf der Steuerung dauerhaft auf einen vordefinierten Wert.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb.




VORSICHT

Das außerordentliche Ändern von Variablenwerten in einer auf der Steuerung laufenden Applikation kann zu unerwünschtem Verhalten der gesteuerten Anlage führen.
Evaluieren Sie mögliche Gefahren vor einem Forcen von Variablenwerten und treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Abhängig von der gesteuerten Anlage könnten Schäden an der Anlage und Werkstücken entstehen oder Gesundheit und Leben von Personen gefährdet sein.
Mit dem Befehl setzt CODESYS eine oder mehrere Variablen der aktiven Applikation auf der Steuerung permanent auf definierte Werte.
Ein "geforcter" Wert wird mit einem
Symbol gekennzeichnet.
Sehen Sie zur Funktionsweise des Forcens und der Vorbereitung von Werten bitte die Hilfeseite 'Forcen und Schreiben von Variablen'.
Der Befehl „Werte forcen [alle Applikationen]“, der alle Applikationen im Projekt betrifft, ist standardmäßig nicht in einem Menü enthalten.