Funktion: Der Dialog begrenzt den Bereich an Arrayelementen, deren Werte während des Monitorings angezeigt werden.
Aufruf: Klicken Sie in in das Feld der Spalte „Datentyp“, das zur Arrayvariable gehört.
Voraussetzung: Eine POU ist im Onlinebetrieb und wird überwacht. Dabei hat eine Variable der POU den Datentyp „ARRAY“.
|
„Gültiger Bereich“ |
Gültigkeitsbereich der Arrayelemente, die überwacht werden. Beispiel eines dreidimensionalen Arrays: |
|
„Maximale Zahl an Arrayelementen“ |
Anzahl der Elemente der Arrayvariablen Beispiel: |
|
Wenn Sie eine der Einstellungen „Start“, „Ende“ oder „Scrollbereich von 1000 Elementen“ ändern, werden automatisch die beiden anderen Einstellungen angepasst. |
|
|
„Start“ |
Index des ersten Arrayelements, dessen Wert angezeigt wird. |
|
„Ende“ |
Index des letzten Arrayelements, dessen Wert angezeigt wird. |
|
„Scrollbereich von 1000 Elementen“ |
Schiebebalken, um einen Bereich aus der Menge der Arrayelemente auszuwählen. |