Funktion: Im Dialog ist definiert, wie Referenzen auf nicht mehr verfügbare Geräte behandelt werden sollen.
Aufruf: Der Dialog erscheint, wenn der Konverter beim Öffnen eines CoDeSys V2.3-Projekts in V3 die Referenzierung eines Geräts findet, das nicht mehr verwendet werden kann.
Ein CoDeSys V2.3-Projekt kann nur in ein CODESYS V3-Projekt konvertiert werden, wenn in CODESYS V3 das Package CODESYS V2.3 Converter installiert ist. Das Package ist im CODESYS Store erhältlich.
„Das folgende bereits installierte Gerät verwenden“ |
CODESYS ersetzt das bisher verwendete Gerät im Gerätebaum durch ein anderes. Über die Schaltfläche „Auswählen“ erscheint dazu ein Dialog zur Auswahl aus dem lokalen Geräte-Repository. |
„Das Gerät ignorieren. Alle gerätespezifischen Objekte werden nicht verfügbar sein.“ |
Der Geräteeintrag mit allen darunter eingefügten Objekten wird aus dem Gerätebaum entfernt. |
„Diese Zuordnung für die Zukunft speichern“ |
Die hier im Dialog vorgenommen Einstellungen werden in den CODESYS-Optionen, Kategorie „CoDeSys V2.3 V2.3-Konverter“, gespeichert. Sie sind damit auch für künftige Projektkonvertierungen gültig. |