Ein Array ist eine Sammlung von Datenelementen des gleichen Datentyps. CODESYS unterstützt ein- und mehrdimensionale Arrays von fester oder variabler Länge.
Array mit fester Länge
Sie können Arrays im Deklarationsteil einer POU oder in globalen Variablenlisten deklarieren.
Syntax der Deklaration eines eindimensionalen Arrays
<variable name> : ARRAY[ <dimension> ] OF <data type> ( := <initialization> )? ; <dimension> : <lower index bound>..<upper index bound> <data type> : elementary data types | user defined data types | function block types // (...)? : Optional
Syntax der Deklaration eines mehrdimensionalen Arrays
<variable name> : ARRAY[ <1st dimension> ( , <next dimension> )+ ] OF <data type> ( := <initialization> )? ; <1st dimension> : <1st lower index bound>..<1st upper index bound> <next dimension> : <next lower index bound>..<next upper index bound> <data type> : elementary data types | user defined data types | function block types // (...)+ : One or more further dimensions // (...)? : Optional
Die Indexgrenzen sind ganzzahlige Zahlen, maximal des Datentyps DINT.
Syntax bei Datenzugriff
<variable name>[ <index of 1st dimension> ( , <index of next dimension> )* ] // (...)* : 0, one or more further dimensions
Beachten Sie die Möglichkeit, während der Laufzeit die Einhaltung der Indexgrenzen
durch die implizite Überwachungsfunktion CheckBounds() zu kontrollieren.
Beispiel
Eindimensionales Array von 10 Integerelementen
VAR aiCounter : ARRAY[0..9] OF INT; END_VAR
Untere Indexgrenze: 0
Obere Indexgrenze: 9
Initialisierung
aiCounter : ARRAY[0..9] OF INT := [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];
Datenzugriff
iLocalVariable := aiCounter[2];
Der lokalen Variablen wird der Wert 20 zugewiesen.
Beispiel
2-dimensionales Array
VAR aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT; END_VAR
1te Dimension: 1 bis 2
2te Dimension: 3 bis 4
Initialisierung
aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT := [2(10),2(20)]; // Short notation for [10, 10, 20, 20]
Datenzugriff
iLocal_1 := aiCardGame[1, 3]; // Assignment of 10 iLocal_2 := aiCardGame[2, 4]; // Assignment of 20
Beispiel
3-dimensionales Array
VAR aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT; END_VAR
1te Dimension: 1 bis 2
2te Dimension: 3 bis 4
3te Dimension: 5 bis 6
2 * 2 * 2 = 8 Arrayelemente
Initialisierung
aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT := [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80];
Datenzugriff
iLocal_1 := aiCardGame[1, 3, 5]; // Assignment of 10 iLocal_2 := aiCardGame[2, 3, 5]; // Assignment of 20 iLocal_3 := aiCardGame[1, 4, 5]; // Assignment of 30 iLocal_4 := aiCardGame[2, 4, 5]; // Assignment of 40 iLocal_5 := aiCardGame[1, 3, 6]; // Assignment of 50 iLocal_6 := aiCardGame[2, 3, 6]; // Assignment of 60 iLocal_7 := aiCardGame[1, 4, 6]; // Assignment of 70 iLocal_8 := aiCardGame[2, 4, 6]; // Assignment of 80
Initialisierung
aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4, 5..6] OF INT := [2(10), 2(20), 2(30), 2(40)]; // Short notation for [10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40]
Datenzugriff
iLocal_1 := aiCardGame[1, 3, 5]; // Assignment of 10 iLocal_2 := aiCardGame[2, 3, 5]; // Assignment of 10 iLocal_3 := aiCardGame[1, 4, 5]; // Assignment of 20 iLocal_4 := aiCardGame[2, 4, 5]; // Assignment of 20 iLocal_5 := aiCardGame[1, 3, 6]; // Assignment of 30 iLocal_6 := aiCardGame[2, 3, 6]; // Assignment of 30 iLocal_7 := aiCardGame[1, 4, 6]; // Assignment of 40 iLocal_8 := aiCardGame[2, 4, 6]; // Assignment of 40
Beispiel
3-dimensionales Array einer benutzerdefinierten Struktur
TYPE DATA_A STRUCT iA_1 : INT; iA_2 : INT; dwA_3 : DWORD; END_STRUCT END_TYPE PROGRAM PLC_PRG VAR aData_A : ARRAY[1..3, 1..3, 1..10] OF DATA_A; END_VAR
Das Array aData_A besteht aus insgesamt 3 * 3 * 10 = 90 Arrayelementen des Datentyps DATA_A.
Teilweise initialisieren
aData_A : ARRAY[1..3, 1..3, 1..10] OF DATA_A := [(iA_1 := 1, iA_2 := 10, dwA_3 := 16#00FF),(iA_1 := 2, iA_2 := 20, dwA_3 := 16#FF00),(iA_1 := 3, iA_2 := 30, dwA_3 := 16#FFFF)];
Im Beispiel werden nur der ersten 3 Elemente explizit initialisiert. Elemente, denen
explizit kein Initialisierungswert zugewiesen wird, werden intern mit dem Standardwert
des Basisdatentyps initialisiert. Somit werden die Strukturkomponenten ab dem Element
aData_A[2, 1, 1] mit 0 initialisiert.
Datenzugriff
iLocal_1 := aData_A[1,1,1].iA_1; // Assignment of 1 dwLocal_2 := aData_A[3,1,1].dwA_3; // Assignment of 16#FFFF
Beispiel
Array eines Funktionsbausteins
FUNCTION BLOCK FBObject_A VAR iCounter : INT; END_VAR ... PROGRAM PLC_PRG VAR aObject_A : ARRAY[1..4] OF FBObject_A; END_VAR
Das Array aObject_A besteht aus 4 Elementen. Jedes Element instanziert einen Funktionsbaustein FBObject_A.
Funktionsaufruf
aObject_A[2]();
Beispiel
Implementierung von FB_Something mit Methode FB_Init
FUNCTION_BLOCK FB_Something VAR _nId : INT; _lrIn : LREAL; END_VAR ... METHOD FB_Init : BOOL VAR_INPUT bInitRetains : BOOL; bInCopyCode : BOOL; nId : INT; lrIn : LREAL; END_VAR _nId := nId; _lrIn := lrIN;
Der Funktionsbaustein FB_Something hat eine Methode FB_Init, die 2 Parameter benötigt.
Instanzierung des Arrays mit Initialisierung
PROGRAM PLC_PRG VAR fb_Something_1 : FB_Something(nId := 11, lrIn := 33.44); a_Something : ARRAY[0..1, 0..1] OF FB_Something[(nId := 12, lrIn := 11.22), (nId := 13, lrIn := 22.33), (nId := 14, lrIn := 33.55),(nId := 15, lrIn := 11.22)]; END_VAR
Array von Arrays
Die Deklaration eines "Array von Arrays" ist eine alternative Schreibweise für multidimensionale Arrays. Eine Sammlung von Elementen wird dabei verschachtelt, statt die Elemente zu dimensionieren. Die Schachteltiefe kann beliebig sein.
Syntax bei Deklaration
<variable name> : ARRAY[<first>] ( OF ARRAY[<next>] )+ OF <data type> ( := <initialization> )? ; <first> : <first lower index bound>..<first upper index bound> <next> : <lower index bound>..<upper index bound> // one or more arrays <data type> : elementary data types | user defined data types | function block types // (...)+ : One or more further arrays // (...)? : Optional
Syntax bei Datenzugriff
<variable name>[<index of first array>] ( [<index of next array>] )+ ; // (...)* : 0, one or more further arrays
Beispiel
PROGRAM PLC_PRG VAR aiPoints : ARRAY[1..2,1..3] OF INT := [1,2,3,4,5,6]; ai2Boxes : ARRAY[1..2] OF ARRAY[1..3] OF INT := [ [1, 2, 3], [ 4, 5, 6]]; ai3Boxes : ARRAY[1..2] OF ARRAY[1..3] OF ARRAY[1..4] OF INT := [ [ [1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8 ], [9, 10, 11, 12] ], [ [13, 14, 15, 16], [ 17, 18, 19, 20], [21, 22, 23, 24] ] ]; ai4Boxes : ARRAY[1..2] OF ARRAY[1..3] OF ARRAY[1..4] OF ARRAY[1..5] OF INT; END_VAR aiPoints[1, 2] := 1200; ai2Boxes[1][2] := 1200;
Die Variablen aiPoints und ai2Boxes sammeln die gleichen Datenelemente, aber die Schreibweisen bei der Deklaration und
beim Datenzugriff unterscheiden sich.


Array mit variabler Länge
In Funktionsbausteinen, Funktionen oder Methoden können Sie im Deklarationsabschnitt
VAR_IN_OUT Arrays mit variabler Länge deklarieren.
Um zur Laufzeit die Indexgrenzen des tatsächliche verwendeten Arrays zu ermitteln,
stehen Ihnen die Operatoren LOWER_BOUND und UPPER_BOUND zur Verfügung.
An ein Array mit variabler Länge dürfen nur statisch deklarierte, nicht mit Hilfe
des Operators __NEW erzeugte Arrays übergeben werden.
Syntax der Deklaration eines eindimensionalen Arrays mit variabler Länge
<variable name> : ARRAY[*] OF <data type> ( := <initialization> )? ; <data type> : elementary data types | user defined data types | function block types // (...)? : Optional
Syntax der Deklaration eines mehrdimensionalen Arrays mit variabler Länge
<variable name> : ARRAY[* ( , * )+ ] OF <data type> ( := <initialization> )? ; <data type> : elementary data types | user defined data types | function block types // (...)+ : One or more further dimensions // (...)? : Optional
Syntax der Operatoren zur Grenzindexberechnung
LOWER_BOUND( <variable name> , <dimension number> ) UPPER_BOUND( <variable name> , <dimension number> )
Beispiel
Die Funktion SUM addiert die Integerwerte der Arrayelemente und gibt als Ergebnis die ermittelte
Summe zurück. Die Summe wird über alle zur Laufzeit vorhandenen Arrayelemente berechnet.
Da die tatsächliche Anzahl an Arrayelementen erst zur Laufzeit bekannt sein wird,
wird die lokale Variable als eindimensionales Array variabler Länge deklariert.
FUNCTION SUM: INT; VAR_IN_OUT aiData : ARRAY[*] OF INT; END_VAR VAR diCounter, diResult : DINT; END_VAR diResult := 0; FOR diCounter := LOWER_BOUND(aiData, 1) TO UPPER_BOUND(aiData, 1) DO // Calculates the length of the current array diResult := diResult + A[i]; END_FOR; SUM := diResult;
Siehe auch