Ein Alias ist ein benutzerdefinierter Datentyp, mit dem ein alternativer Name für einen Basistyp, Datentyp oder Funktionsbaustein erzeugt wird.
Die Tydeklaration eines Alias nehmen Sie in einem „DUT“-Objekt vor, das Sie über das Menü „Projekt Objekt hinzufügen DUT“ oder über das Kontextmenü einer Applikation anlegen.
Syntax
TYPE <DUT name> : <basic type> | <data type> | <function block name> ; END_TYPE
Beispiel
FUNCTION_BLOCK FB_Machine VAR_INPUT END_VAR VAR_OUTPUT END_VAR VAR iCounter : INT; END_VAR iCounter := iCounter + 1; // Alias for FB_Machine TYPE A_ROBOT : FB_Machine; END_TYPE PROGRAM prog_Robot VAR fbRobot : A_ROBOT; END_VAR fbRobot();