Tastaturkürzel [Strg] + [F7]
Funktion: Der Befehl setzt den Wert einer Variablen auf der Steuerung einmalig auf einen vordefinierten Wert.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation befindet sich im Onlinebetrieb.




VORSICHT

Das außerordentliche Ändern von Variablenwerten in einer auf der Steuerung laufenden Applikation kann zu unerwünschtem Verhalten der gesteuerten Anlage führen.
Evaluieren Sie mögliche Gefahren vor einem Forcen von Variablenwerten und treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Abhängig von der gesteuerten Anlage könnten Schäden an der Anlage und Werkstücken entstehen oder Gesundheit und Leben von Personen gefährdet sein.
Mit dem Befehl setzen Sie eine oder mehrere Variablen der aktiven Applikation auf der Steuerung einmalig auf definierte Werte. Das Schreiben erfolgt einmal zu Beginn des nächsten Zyklus.
Sie können Werte vorbereiten durch
-
Klicken in das Feld „vorbereiteter Wert“ im Deklarationsteil und geben Sie den neuen Wert ein. Bei einer booleschen Variable ändern Sie den Wert durch einfaches Klicken in das Feld.
-
Klicken in das Inline-Monitoring-Feld im Implementierungsteil des FUP/KOP/AWL-Editors und geben Sie den neuen Wert ein
-
Klicken in das Feld „vorbereiteter Wert“ im Monitoringfenster und geben Sie den neuen Wert ein
Der Befehl „Werte schreiben [alle Applikationen]“, der alle Applikationen im Projekt betrifft, ist standardmäßig nicht in einem Menü enthalten.